This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:文档 TIDA-020031

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367466/ucc28950-q1-documentation-tida-020031

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1UCC28950

工具与软件:

大家好、我们将在我们正在进行的项目(直流/直流400/12V)中使用您的 UCC28951-Q1。 我知道有一个 TIDA-020031项目、您在同一个应用中使用此组件。 我有此应用的设计指南和原理图。 同一设计存在细微问题、您是否还可以为我们提供此应用的 BOM 或 Altium 文件? 我知道它可以在你的网站上,但我不能再找到它了。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI.com 上找不到 TIDA-020031。  您能否向我发送该设计的链接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是问题所在。 我无法再在您的网站上找到此项目。 我在3个月前下载了设计指南和原理图。 我看了看,现在我不能再找到它了。 但我确信它存在...看看我发送的 pdf 文件。 对于该项目、您有一个完整的网站、其中包含所有文档和 Altium files.e2e.ti.com/.../TIDUEY2-_2800_1_2900_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问,目前正在审查之中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太好了、感谢快速响应。 期待您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计由系统工程和营销团队完成。  我将分配给团队中的某个人、以便他们可以帮助您完成该任务。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的移相全桥的分步设计过程。  应用手册中还提供了指向 Excel 设计工具的链接、该链接使用应用手册中的相同公式。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我理解并感谢您的答复。 如果能找到主管此应用的人就好了、因为我当然有应用手册(UCC28950)、但这对我没有帮助、主要的设计文件(Altium、Gerber 或 BOM)会对我们有所帮助。 因为我们在这个应用的设计中遇到了问题、不在组件本身方面。

    此致、PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我有一个问题。 是否可以购买整个降级板? 整个应用 TIDA-020031?  我们可以在哪里订购?