This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:AIDGST

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369040/ina233-aidgst

器件型号:INA233

工具与软件:

您好!

我想使用 INA233来监控 Vcc 和 Icc。 连接就像这样。

直流电源->电流检测电阻-> LPF -> DUT

IN+和 IN-引脚连接到电流检测电阻器的两侧。 VBUS 引脚连接到 DUT 的 Vcc 输入旁边。

由于 LPF 的小电阻、通过 LPF 的最大 IR 压降约为100mV。

因此、电压为 VBUS < IN-< IN+。

我可以这样使用吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miatsu:

    从理论上讲、这应该没问题。 得到原理图后、大家可以在这里提交、然后再次进行检查以确保无误。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的原理图。 请告诉我这是否有效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miatsu:  

    原理图看起来没有问题。 但是、使用 ALERT 引脚、您是将10kΩ 电阻器连接到 GND、而不是将其上拉。 这会导致 ALERT 引脚无用。 如果您计划使用警报引脚、则需要将其上拉至3.3V。 如果您不想使用它、那么您可以在不使用10kΩ 电阻器的情况下将它直接连接到 GND。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    非常感谢。 问题已解决。 我只需勾选下面显示的"这已解决我的问题"。 如果还需要关闭此案例、您可以提供帮助吗?

    此致、

    三松市