This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:如何将 VCM 引脚输入设置为0.9V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369446/lmh6518-what-about-setting-up-the-vcm-pin-input-to-0-9v

器件型号:LMH6518

工具与软件:

您好、TI 专家!

现在我们要使用 LMH6518来驱动高速 ADC。 来自 ADC 的 Vcm 为0.9V。

问题1:关于 LMH6518的 VCM 输入范围是多少(扩充最小值/典型值/最大值)

问题2: 将 VCM 引脚输入设置为0.9V 是什么、对输出和性能有何影响?

         我发现建议的共模输出为0.95V 至1.45V、如下所示:

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      以下是 LMH6518器件的输入和输出 VCM 范围:

     您认为这会影响绩效是正确的。 该器件可能会导致非理想行为、并降低器件的 SNR 和 THD、尤其是在温度升高的情况下。  

     如果客户由于 VOCM 引脚的设置而不需要 DC 信息、他们是否能够执行类似于 Decapton Wang 在本主题中描述的操作: https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/25262/lmh6518-adc-vcm 

    谢谢!
    西马