This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA157:INA157在格式上标记问题

Guru**** 2500305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365810/ina157-ina157-marking-question-on-format

器件型号:INA157

您好!

我们还需要有关器件标识的帮助,特别是 K 使我们怀疑它的有效标记,因为它没有显示在 TI 站点上。  请他人解释一下器件标识方案。  

谢谢!

S·鲁内斯塔德

sabrina.a.runestad@lmco.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    K 是正确的标记。  数据表中的标记 旨在 识别"U"或"UA"选项之间的器件型号差异、接下来的标记用于识别目的。  同意"K"会跟在"157U"后面是令人困惑的、但这是正确的。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉还有一个问题...  "INA157U"或"INA157UA"的部件标记是否 不同?  我们有后面的房子,只是想再次检查什么区别的标记,如果有?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是-"UA"上应标有"A"、其中"U"版本不会:

    来自数据表:

    上面的图像看起来是一个"INA157U"-您是说您相信这是一个"INA157UA"吗?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了我们的系统,我们只订购过 INA157UA ,我们有从 DigiKey 订购和另一个从 mouser 订购. DigiKey 订单是日期代码 Aug 2021从马来西亚担任 COO、Mouser 订单是日期代码2214、马来西亚也担任 COO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina,

    我不确定这里到底发生了什么。  如果您购买了 INA157UA、则应该已收到标记为 INA157UA 的器件。

    您能否向我提供上图中所示的器件批次/批次信息、以便我们进行深入了解?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图保存收货文件的快照与批次信息,但我认为它不起作用...我们从批次代码1583412MY1得到了50个部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-给我几天深入研究这一点、我会回来与您联系。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    事实证明、您展示的设备上实际上有一个"A"、我自己没有看到:

    "INA157U"不具有此 A 标记。

    希望这会将它清除。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、它可以将其清除、如果 A 在 U 旁边、那会更好、但您确认 INA157U 不会具有 A 会对我们有所帮助。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    INA157U 的等级高于 INA157UA。  

    https://www.ti.com/product/INA157?login-check=true#order-quality

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德