This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351:INA351

Guru**** 2903670 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, INA351, OPA4991, TLV9004, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369625/ina351-ina351

器件型号:INA351
主题中讨论的其他器件: OPA4991TLV9004、TLV9054、 INA333

工具与软件:

R Ö 你好,有没有类似INA351功能的,封装大小 RUG (X2QFN、10) 1.50mm× 2.00mm,我们比较理想的放大倍数在100倍左右,也就40db μ H、但INA351只能在30 db或者50db选择,有没有合适的可以推荐 μ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是允许 G = 100且采用小型封装的仪表放大器列表: ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#261011=3;9&773min=0.1;100&773max=100;10000

    ×、您不能获得小于 WSON 3 mm² 3 μ m 的尺寸。 (您需要一个外部电阻器来配置增益。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    克莱门斯是正确的。 除非要在 INA351之后添加增益级、否则需要使用另一个器件才能获得100的增益。

    如果您需要任何其他帮助、请告知我们!  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    增益约为40dB、G=40、哪个器件可以将增益调整到40dB 以满足请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G 是一个纯因子;dB 是对数度量。 G= 30与30dB 大致相同、但对于其他值则不是这样:

    G=30:30dB
    G= 40:32dB
    G= 50:34dB
    G= 100:40dB

    请准确指定您需要的放大倍数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    如果您希望增益= 100V/V、则 Clemens 创建的链接为您显示了所有符合增益规格的仪表放大器。

    在该器件列表中、提供的最小封装是3mm x 3mm、正如 Clemens 提到的、它不如 RUG 小。 或者、您可以购买 OPA4991、TLV9054、TLV9004等四路运算放大器、并使用 RUC 封装(2mm x 2mm)构建分立式解决方案。 然而、借助从外部电阻器上获得的额外空间、3mm x 3mm 集成解决方案在总体系统尺寸中更加需要。

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果  G = 100、则为40dB、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA333的Vo 可以直接接SAR ADC吗,还是需要需要加一颗ADC Ω 驱动器?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA333具有足够的驱动强度来直接驱动大多数 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA351怎么样? 它 具有足够的驱动强度来直接驱动大多数 ADC。 抑或不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    INA351可直接连接到低速10位至14位 ADC。  

    此致、  

    R·克利夫