This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7001:THS7001

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA870, LMH6518, JFE2140, INA849, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359478/ths7001-ths7001

器件型号:THS7001
主题中讨论的其他器件:PGA870LMH6518JFE2140INA849PGA855

您好、TI!

我需要测量数百 nV 至数百 uV 范围内的信号、传感器是压电圆盘、可能有也可能没有直流失调电压、信号将是具有各种频率分量的正弦信号或复杂信号。 我的频率范围是3KHz 到14kHz。 另一项要求是、我应该能够以1dB 步长对增益进行编程。 此放大器的输出将被滤波并连接至 ADC。 我的电源电压要求是3.3V 或5V。 请推荐一个步长为1dB 的类似器件、理想情况下我希望内置前置放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet 您好!

      我建议将一个精密放大器作为第一级、将第二级作为可编程或可变增益放大器、在其中、您将以1dB 或更低的步长改变增益。 您的设计是否能够处理两级放大器、或者您的设计是否需要考虑或限制因素?  

     另外、您的电源电压要求是什么?输出电压范围是多少、以及此放大器将驱动什么? 什么是负载、或者这将连接一个 ADC。 如果连接 ADC、您需要差动输出还是单端输出?

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    是的、设计将能够处理两级放大器、理想情况下理想电源电压为3.3V。 可编程放大器的输出将连接到 ADC、我倾向于使用差分放大器来降低共模电压。 请推荐适用于前置放大器和具有可变增益的 PGA 的器件、最好是具有衰减器、以便 ADC 上的电压保持在该范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet 您好!

     对于第二级 VGA/PGA、我推荐 LMH6518或 PGA870、其具有宽增益范围、包括衰减和全差分输出、从而驱动 ADC 并减少前面提到的共模误差和失真。 不过、LMH6518具有2dB 阶跃、而 PGA870具有0.5dB 阶跃。 此外、这些器件的工作电压为5V。 我们确实有一些器件在3.3V 下运行、但它们不在您的设计规格范围内。  

     以下是 相关比较的链接。  您可以单击每个器件以查看其数据表。 此外、如果您想查看我们的不同器件并采用不同的过滤方式、可以查看下面的 PGA/VGA 器件列表: https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html#。 

     对于前置放大器级、我将此主题转给我们的精密放大器团队、该团队将能够建议一个能够实现数百 nV 输入的精密器件。 他们应该能够在周末后得到您的建议。

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    这看起来类似于(或者是?) 音频传感器。  对于与 ADC 分离的1dB 衰减变化 PGA、 我们拥有 PGA2500PGA4311。  我们全新的 PGA (PGA855)具有出色的性能、但增益阶跃更少。  TLV320adc5140等较新的 ADC 具有集成的 PGA。   

    请告诉我、您是希望对上述器件采用单独的增益级、还是希望更多地了解集成 ADC 解决方案。  如果您想了解有关集成式 PGA/ADC 解决方案的更多信息、我会将这篇文章转给 ADC 团队。   

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    由于来自音频传感器的信号过低且很微弱、因此我需要一个噪声性能小于或等于1nV/sqrt Hz 的前置放大器、因此我更倾向于使用 具有可变增益级的 PGA 前置放大器、在将其发送到 ADC 之前最好采用1dB 步长。 我的输入信号范围是数百个 NVS、并且环境噪声非常大、因此我认为前置放大器最好会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我认为此处针对噪声的最佳可能解决方案是 JFET 前端、然后是低噪声 INA 或 PGA。  请给我们另外一天时间、在我循环团队其他成员的时候再就该主题与您联系。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Michael、我期待收到您的回复。 感谢您和 Br、Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:  

    正如 Mike 提到的、我们有一个应用电路、该电路使用 JFE2140和 INA849、增益为1000V/V 或60dB。 以下是我的应用简报:

     https://www.ti.com/lit/ab/sboa589/sboa589.pdf?ts = 17165027297&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA849

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的感应器件是压电式光盘、如果我使用的是电荷放大器还是您之前向我建议的类似产品、请告诉我。 我打算将 INA849的输出连接到 PGA870或 PGA855、后跟 ADC。  但是 INA849的最低电压是8伏、这对我来说是个问题。 您能给我推荐其他器件吗? 另外、我需要能够连接到能够测量该信号电平的 ADC 的增益可变的 PGA。 由于 INA 的输出是单端的、因此我需要能够进行单端测量的器件建议。 不过、JFE + INA849解决方案前景光明。

    我还观察到 PGA855的输入阻抗为100G 欧姆、这是不是更好的选择? 但增益步长很小。

    您对低噪声充电放大器有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用了 Tina TI 来模拟两种不同拓扑的响应;

    我对压电光盘使用了充电放大器、下面是随附的 TINA TI filee2e.ti.com/.../RX_5F00_chargeAmp.TSC

    我还尝试模拟 Chris 的应用手册给出的电路、但是我没有得到很好的输出曲线、请帮助:

    e2e.ti.com/.../VoltageMode.TSC

    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:  

    我回答了另一个问题。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370751/ina849-ina849

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通