This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:输入噪声

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370888/amc1302-input-noise

器件型号:AMC1302

工具与软件:

如果我使用10欧姆输入电阻器、那么输出端会产生很大的噪声。
如果没有10欧姆电阻器、则性能会好很多。
您能解释一下吗? 由于数据表中建议使用该电路、因此我想知道是否可以不添加任何缺点。


此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这些电阻器构成抗混叠滤波器、用于滤除可能混叠到采样频带中的高频信号。  

    您的原理图很难阅读、但我认为输入端存在 CM 扼流圈、可能会影响 RC 滤波器的性能。