工具与软件:
大家好、我正在设计一款 DAC 控制的150 µA、- 25 mA 电流源、符合10V 标准。
看完有关这个主题的所有文章后、我仍然不确定如何选择需要用来限制电流的 PNP 晶体管。
是否至少有任何半官方准则? 晶体管可能会导致电流泄漏、因此正确的选择似乎很重要。
除了最大值之外、我还应该注意什么特定参数? 如何找到最佳匹配项?
请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tomasz:
Unknown 说:我仍然不确定如何选择需要的 PNP 晶体管来限制电流。
图37a 中 PNP 的选择的电流限值约为37mA。 15Ω* 37mA = 0.56V 将正向偏置发射极和基极并导通 Q1并将 Q1的栅极拉至高电平以保护 Q1 NMOS。 您应该选择能够在 Q1导通时耗散功率的 PNP。 或使用2N2907 BJT。

Unknown 说:是否至少有任何半官方指南?
请参阅上面的段落以及如何选择外部 MOSFET 的指南。

如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德
您好 Raymond、
感谢您的答复和 TINA 文件。 我研究了这些文档、我了解该限流器的工作原理-它实际上非常 简单。
我仍然问这个问题的原因是、我遇到了描述此配置的电流泄漏问题的帖子。
我试着更好地理解为什么 建议使用2N2907晶体管。
哪些特定的特性/特征使其非常适合? -除了最大值 ofc.
您是否可以说 R6设置的 ILIM 值应该(即)比 ISET 高10%、以避免由非完美 PNP 晶体管类似 VEB / IB 二极管的特性导致的泄漏?
我是否正确地猜测、 应该使用具有急剧弯曲的 VEB / IB 特性但随温度变化不大的晶体管?
这些是我要寻找的一些指导原则。
尊敬的 Tomasz:
XTR111数据表规定泄漏电流< 1uA。 对于150uA 到25mA 的电流环路、低端的误差大约小于0.67%。

我认为、数据表是指 Iceo (~10nA)和 Icex (~50nA)、其中2N2907在发射极和集电极之间具有小于100nA 的低泄漏电流。 某些电源 PNP、漏电流值在 mA 以下、不适用于相关应用(高精度电流环路发送器)。 它还作为温度的函数上升。

如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Raymond、谢谢、没错、在我看来、集电极截止电流(ICEX) @ VBE = 0.5V 它的热稳定性是我需要特别注意的参数。 大多数晶体管规范不提供该值、但至少 DigiKey 允许按收集器切断进行搜索(Mouser 不提供)。 本主题 提到 MMBT2907A 是 ICB0=10nA 的一个很好的替代 方案、这让人们有望实现低 ICEX -对于 Diodes Inc 产品、它为50nA、他们指定了该值、而 NXP 没有。
2N2907 晶体管的问题是它很大很昂贵、有时非常昂贵。
图37b 和两个 PNP 晶体管限制器的情况大相径庭-我的首选项是简单性和较小的 PCB 面积、因此这是第二个选择。
我希望这个简短的总结能够帮助贯穿这个主题的所有人。