This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:购买降级板 TIDA-020031

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370222/ucc28950-q1-buy-demoboard-tida-020031

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

您好!

可以订购降级板 TIDA-020031。 我在附件中发送了设计指南。 我无法在任何地方从 it.e2e.ti.com/.../0143.TIDUEY2-_2800_1_2900_.PDF 订购产品

谢谢。

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "谢谢你,我会好好的考虑你的。"

    此致。

    Patrik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 参考设计不可订购。  这些参考设计包含将原理图、物料清单和光绘文件发布到网络上。  它们旨在帮助工程师在设计流程中抢占先机。  如果客户希望、可以 使用此信息构建示例对其进行评估。

    有一个使用 UCC28950的600W 评估模块、客户可以根据需要订购评估。  您可以找到指向评估模块用户指南的链接。   

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白了。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、