This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200与 TAS5504A 结合

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TAS5504A, TAS5504, TAS5548, SN74LVC3G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369231/lmg5200-lmg5200-combined-with-tas5504a

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: TAS5504ATAS5548SN74LVC3G14

工具与软件:

您好!

我想使用 TAS5504A 生成的 PWM 来驱动 LMG5200。

这应该不是问题?
有什么需要注意的地方吗?
或任何可用的参考设计?

非常感谢、

克劳斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    从 GaN FET 的侧面来看、LMG5200能够适用于此音频应用。 我在这里的音频团队中添加了有关 TAS5504A 的反馈信息。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K·赫  

     进行检查。 GaN  LMG5200似乎需要 HI/LI 的差分输入来驱动半桥 GaN。

     但对于 TAS5504或 TAS5548输出、它的一对 OUT/OUTM 不是差分、他们尝试驱动全 H 桥以提供音频。   

     如果您想使用、则需要 先将每个输出转换为差分波形、然后每个输出驱动一个半桥 GaN。

     或者、也许有全 H 桥 GaN 器件、并且只需要2个输入来控制。 则可以直接连接它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    好的-我明白你的观点。
    但我有2个 LMG5200-EVM 评估板、后者具有单个 PWM 输入。 通过该输入、在 EVM 上生成 HI 和 LI 的差分信号。
    一个 EVM 连接到 OUTP、另一个 EVB 连接到 TAS5504的 OUTM。
    和 EVM 之间的负载。

    另一个问题是:我是否需要使用 TAS5504的3.3V 输出的电平转换器 来 驱动中 PWM 后面的 SN74lvc3g14?

    谢谢。
    克劳斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K·赫  

    一个 EVM 将连接到 OUTP,另一个 EVB 连接到 TAS5504的 OUTM。
    和 EVM 之间的负载。

    这听起来不错、应该没问题。

    另一个问题是:我需要一个来自 TAS5504 3.3V 输出的电平转换器 来 驱动 PWM 输入后面的 SN74lvc3g14吗?

    从其数据表来看、3.3V 似乎刚好处于5V 电源的阈值。 本可以尝试、但可能会损失一些占空比。

    另一方面、 LMG5200只需要2.2V 的高电平输入。 如果问题出现、可以考虑将 SN74lvc3g14电源电压更改为3.3V。 切断原电线并使用外部电源...