This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:上升沿和下降沿的振荡

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370377/ths3091-oscillation-on-rising-and-falling-edge

器件型号:THS3091

工具与软件:

您好!

我使用 THS30911DDA 将 GPIO 到连接到示波器的 BNC 的 PWM 可视化。

此元件由+/- 12V 电源供电。

输入信号是频率为70KHz 的方波信号、占空比为70%、振幅为3、3V

TP7是直接连接到示波器的 BNC、用于查看具有5V 振幅的信号

R228是输入信号。

问题就在这里:

我是否必须插入更多元件才能获得干净的输出信号?

谢谢

此致、

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使 R227 = 50欧姆、并将示波器输入设置为50欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PB 是由电容过高的电缆引起的。 我在 R227上连接了一个50 R 电阻、现在全部正确