This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV221:微波炉能量检测

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369454/lmv221-microwave-oven-energy-detection

器件型号:LMV221

工具与软件:

您好!

我想知道 LMV221是否可用于微波炉能量检测。

此致、

艾伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

       LMV221能检测高达3.5GHz 的射频功率级别。 它可以检测2.45GHz 下的微波炉能量。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试并希望它能够满足客户的目标、但我无法从 TI 获取 EVM、并且想知道 TI 是否可以发布光绘文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、

      我已经在另一个线程中共享了光绘文件并关闭了这个文件。

    此致、

    赫鲁迪