This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:单位增益带宽

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370578/ina851-unity-gain-bandwidth

器件型号:INA851

工具与软件:

有人能告诉我 INA851中输入级运算放大器的单位增益带宽或增益带宽积吗? 它似乎不在数据表中、我希望它用于设计目的。

谢谢。

露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucy:

    INA851输入级没有集成传统的双运算放大器输入级;因此、我不相信您可以将增益带宽积定义为通用的运算放大器。 另外、通常、在大多数仪表放大器上、甚至那些使用传统3放大器架构的仪表放大器、都不提供增益带宽积的规格、而只是提供作为频率函数的增益。

    INA851具有电流反馈输入级和四电阻器全差分输出级。  数据表的图8-1显示了方框图。 如果您注意看、与传统的放大器输入级相比、电流反馈差分输入级的器件更少、因此、由于输入端的误差源更少、此拓扑往往能够提供比传统拓扑更高的直流精度。  与传统输入级相比、它往往在相同功耗下提供更低的输入参考噪声和更高的压摆率。

     

    ~我记得正确、G = 0.2时 FDA 输出级的带宽约为 μ V 22MHz。  图7-24上的增益与频率间的关系图基本上显示了 G=1时大约15MHz 时的输入级带宽。  请见下方。   

    谢谢。此致、

    路易斯