This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3602-Q1:采用 TLV3602设计的死区时间发生器解决方案

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3602, LMG2100R044, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364909/tlv3602-q1-dead-time-generator-solution-designed-with-tlv3602

器件型号:TLV3602-Q1
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044、TLV3602、 TINA-TI

您好、

我的客户将 LMG2100R044用作功率级。 此功率级需要互补的 PWM、但控制器只能生成1个 PWM。

我建议 TLV3602像迟滞比较器一样工作、并使用二极管和 RC 网络生成死区时间。

但客户对我们控制死区时间的准确度提出了挑战(Ibias 可能会影响精确度),他们不希望死区时间随情况变化。

您能否帮助我设计完整电路、以在低于要求的范围内生成死区时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屁股

    感谢您的发帖。  不幸的是,我不是完全理解你在寻求什么。  我理解死区时间的概念、但您关于使用迟滞来控制死区时间的建议有点令人困惑。  是我们在监控方波或更多锯齿/三角波的波形。  最好能针对所需内容制作一些手工绘制的计时示意图。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sins,

    输入波形是一个 PWM、但输出波形需要是两个 具有可通过 RC 网络调节死区时间的互补 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屁股

    PWM 的最小脉冲宽度和振幅是多少?  同样、上升沿和下降沿的延迟是否相同?  我想我们需要软化 PWM 主信号的边缘(压摆率限制)、并使用双路 DAC 更改比较器的阈值。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小脉冲宽度非常大、PWM 占空比约为10-90%、振幅为3.3V

    上升沿和下降沿的延迟需要相同。

    DAC 非常复杂、使用外部 RCD 网络更有效。

    顺便说一下 、互补 PWM 看起来是这样的、输入只有一个 PWM、输出是2对、它们重叠了低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屁股

    使用 RC 网络来减慢边沿是必要的、但您仍然需要设置先断后合。  或者、您是说这是工厂中一次性发生的事情吗?  例如、有人将使用适当的电阻值进行组装、以完成特定的延迟。  当时我想 RC 由其提供斜率、而 DAC 则用于设置实际延迟。  您似乎在想其他事情。  最后、我需要知道信号振幅。  PWM 输入是3.3V 逻辑电平?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 是3.3V 逻辑电平。 客户需要 TLV3602和外设无源器件将单个 PWM 转换为此互补的 PWM 对。 我们如何设计它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。 我们即将放假、并将在周二返回时查看您的帖子。 很抱歉耽误你的时间。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sins,你有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    这里是我关于如何创建死区时间的最初想法。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../TLV3602_5F00_dead_5F00_time_5F00_gen2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Sins!

    对于仿真结果、如果输入信号噪声很小、是否会有一些振荡? 我不看到 TLV3602的迟滞区域。

    对于死区时间精度、如果我们使用的是1k Ω 而不是100 Ω 的输入 RC 网络、您能提供一些计算误差的公式吗? TLV3602具有较大的输入偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    TLV3602具有3mV 内部迟滞。 如果设计需要更多迟滞、可通过电阻网络添加外部迟滞。 我们有两本指导手册、介绍了反相和非反相比较器的迟滞:  

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    请记住、OUTP 上的反馈电阻会对 RC 值产生负载影响、从而改变时间常数。 您将需要在设计中进行相应调整。

    使用更大的电阻会使电路的时序产生更大的误差。  偏置电流是非线性的、并随温度、输入电压和电源电压的变化而变化:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIU 和 Sins、您好!

    您能否添加一些电阻网络进行仿真? 我没有该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    电阻网络如下所示:

    外部迟滞需要正反馈、以根据比较器的输出状态改变 IN+电压。 您将必须按照我之前回复中的指导手册、根据您自己的系统要求调整电阻器值。

    该仿真软件是 TINA-TI。 可以使用以下链接进行下载: TINA-TI 仿真工具| TI.com

    我已附加更新的。 添加了电阻器的 TSC 文件。

    e2e.ti.com/.../1667.TLV3602_5F00_dead_5F00_time_5F00_gen2.TSC