This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:TL082-Q1原理图审阅

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, LM2904LV-Q1, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371342/tl082-q1-tl082-q1-schematic-review

器件型号:TL082-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904LV-Q1、LM2904B-Q1 TL082

工具与软件:

您好专家

您能帮我复查一下原理图吗? 我期待很快收到您的回复。

e2e.ti.com/.../_2800_8inch_2900_TL082-Circuit.pdf

此致!

梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚3连接到引脚4、但输入共模范围不包括 VCC−。

    您可能需要 LM2904B-Q1或 LM2904LV-Q1、具体取决于电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我不知道您的意思、我对这份材料不是很熟悉。 您能更详细地介绍一下吗? 谢谢你。

    此致!

    梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 

    附件为 TL082电路图、有一个未使用的运算放大器。 因此、客户一侧连接到电压跟随器、 您能否帮助我确认是否正常。

    e2e.ti.com/.../1374._2800_8inch_2900_TL082-Circuit.pdf

    此致!

    梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 了解运算放大器规格的第5.4节。  TL0xx 无法测量  VCC−附近的电压;您需要另一个运算放大器。

    其他一切(未使用的放大器、去耦)看起来都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Mason、

    我同意克莱门斯的评论。 此外、此主题在以下 TI 高精度实验室视频 https://www.ti.com/video/4620557492001中进行了介绍

    此规格称为输入共模电压。 这是输入电压范围、运算放大器输出电压的行为将呈线性。

    在电气特性表中、使用+/-15V 电源时、线性输入电压范围为15V (V+)至-12 (V-+ 3V)。 这意味着 V-不在运算放大器的线性工作范围内。

    此致!
    杰瑞