This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311QDWVRQ1

Guru**** 2583005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370958/amc1311-q1-amc1311qdwvrq1

器件型号:AMC1311-Q1

工具与软件:

大家好!

我们使用 TI 的 AMC1311QDWVRQ1隔离器来测量高压电压。 我们需要对可施加到输入引脚的最大输入电压进行一些澄清。 根据数据表、最大输入电压额定值为 VDD1+0.5V。

我们的怀疑是、当 VDD1电源(5V)可用时、最大额定值为4.5V、但是如果 VDD1不可用、那么我们只能施加0.5V、超过0.5V 的 IC 可能会损坏。 请澄清相同之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您的理解是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢亚历山大的澄清。