This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2WAY 固件升级不起作用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370660/usb2any-usb2way-firmware-upgrade-does-not-work

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具与软件:

你好

我的客户报告 USB2WAY 固件升级不起作用。
以下 POP 之后、他们单击 BSL 按钮以将其关闭、但不显示"USB2WAY Firmware Leader"的弹出窗口。 这是怎么了?
有任何建议或建议吗?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    请确保客户在将 USB 电缆连接到 USB2ANY 的同时按住 BSL 按钮。 他们可能希望从部件上取下塑料外壳、以确保插入 USB 电缆时按下按钮、因为外壳打开很难辨别。

    如果这仍然不起作用、请尝试以下方法:

    • 尝试交换 USB 电缆/端口。 如果通过外部集线器进行连接、请确保外部供电;这有时有助于省略集线器。
    • 确保 USB 连接为高电流输出(500mA 或更高版本)。 有时、100mA 电源质量较差、编程期间器件欠压、或存在线路长度/阻抗问题、导致刷写失败。
    • 有时、USB2ANY SDK 中包含的固件刷写器二进制文件比 DLL 中包含的嵌入式固件加载程序或 EVM 软件使用的静态库更可靠。 我们已在 E2E 上的其他位置发布了 SDK 安装程序(有关 SDK v2.8.2.0、请参阅此处)。 SDK 会将固件加载程序二进制文件安装到 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin 目录中。

    如果所有其他操作都失败、则可能是 USB 通信导致无法加载。 如果板载晶体振荡器漂移离标称频率太远、就可能会发生这种情况-我们有时很幸运、可以通过在对固件进行编程的同时对器件进行加热或冷却来恢复器件。 这也可能是微控制器的 ESD 损坏导致的、在这种情况下、故障无法恢复、唯一的选择是更换 USB2ANY 上的 MSP430F5529 (或获取不同的 USB2ANY)。