This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084的输入电容

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL084H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371194/tl084-input-capacitance-of-the-tl084

器件型号:TL084

工具与软件:

您好!  

我在数据表中找不到 TL084的输入差分和共模电容。  

它不可用是否有原因?  

谢谢

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL084是一款非常老的器件、其主要特点是价格低廉。 其输入电容从未进行过表征。 (我听说它可能约为10…20 pF。)

    如果您愿意、请使用更现代化的 TL084H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如 Clemen 提到的、TL084是较旧的器件、在数据表中没有对输入电容进行表征。 我们建议使用 TL084H 、因为该器件将具有更多特征参数。  

    此致、
    阿什利