This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:如何利用 opa855降低跨阻增益

Guru**** 2534460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371062/opa855-how-to-make-the-transimpedance-gain-lower-with-opa855

器件型号:OPA855

工具与软件:

大家好、我用 opa855制作了一个跨阻放大器。

我使用快速激光脉冲(边沿时间为1.5ns)和雪崩光电二极管(上升时间为0.6ns)。

所以、我有一个与稳定性相关的问题。

OPA855具有近3k Ω 互阻抗增益或更大的稳定性。

但我想设计具有高带宽的100欧姆跨阻增益以实现快速脉冲。

我阅读了一些互阻抗放大器的稳定性文档、如 SBOA055A、 SBOA122、 等等...

根据他们的介绍、使用 opa855可以实现100ohm 跨阻增益、则需要0.3pF 的电容器。 (总输入电容为 CPD+Camp=1.2pF+0.6pF=1.8pF)

但我的跨阻放大器电路仍处于振荡状态。

我该如何降低振荡并稳定具有100ohm 跨阻增益的跨阻放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您阅读我们的跨阻放大器稳定性文档!

     我们建议在计算反馈电容时考虑总输入电容、这是正确的。 我们有一个 TIA 计算器可以根据这些文档为您执行该计算。 此计算器可计算必要的 CF 或反馈电容、相位裕度为65度、巴特沃斯响应的品质因数为0.707 (最大平坦通带频率响应)。 因此、您可以在这些计算中将限值推至大约45度的最小稳定性、在此情况下您会看到频率响应中出现一些峰值或瞬态响应中的过冲。

     下面是使用在测试中保持稳定的3kOhm 互阻抗增益进行的计算:  

     我使用的 Cin 为4pF、即1.2pF (PD 电容)+ 0.6pF (共模放大器电容)+ 0.2pF (差分放大器电容)+ 2pF (估算的 PCB 电容)。 您必须估算将取决于您的 PCB 层叠的 PCB 电容、这通常是一个额外的1-2pF。

     以下是使用100Ohm 跨阻增益时的计算结果:  

     Calculator 基于放大器的 GBP 进行计算、而 Calculator II 基于您的闭环带宽进行计算、我是根据您提供的 PD 的上升时间进行计算。  

     由于 PCB 和反馈电阻器的寄生效应增加了所需的 CF、因此3k Ω 跨阻增益可能很稳定。 对于100Ohm 跨阻增益、请尝试添加1.5pF 至4pF 之间的反馈电容。  

     您可以在以下位置找到 TIA 计算器: e2e.ti.com/.../faq-transimpedance-amplifier-calculator

    谢谢!

    西马