This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:OPA695 pSPICE 文件似乎损坏

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, TLV3603, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371174/opa695-opa695-pspice-file-seems-broken

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件: TLV3603OPA858

工具与软件:

下面是步骤。

1) 1)刷新下载 OPA695 PSpice 文件。   将 opa695_a.lib 复制到 LTspice lib/sub 目录

2) 2)从 LTSpice 中打开文件、选择 OPA695、然后从上下文菜单中选择自动生成符号。

3) 3)然后在 LTSpice 中、创建一个新的原理图、添加 OPA695、启动仿真、它会产生以下误差:

错误:节点 NC_04悬空并连接到电流源 I:U1:_I_Q
错误:节点 NC_05悬空并连接到电流源 I:U1:_I_Q1

警告:与节点 NC_02的连接少于两个。  此节点由 r:U1:_R2使用。
牛顿直接迭代.op 点成功。

日期:星期三6月 5日13:45:12 2024
总经历时间:0.152秒。

标称值= 27
温度= 27
方法=修改后的陷阱
totitter = 2726
Sanitre = 2721
交叉点= 1074
接受= 1064
已拒绝= 10
矩阵大小= 82
补数= 96
解算器=正常
平均主题帖数:2.0/3.5/3.6/2.0
矩阵编译器1:8.39 KB 目标代码大小 2.0/1.2/[0.9]
Matrix Compiler2:8.14 KB 目标代码大小 0.7/1.0/[0.7]

除此之外、我刚刚使用另一个 TI 器件 tlv3603进行了这个开发、该设计似乎效果很好。  因此此处的问题似乎在于 opa695 pspice 文件、而不是过程和 ltspice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、  

     感谢您使用另一 TI 部件来试用此功能。  

     这与我们的另一个放大器 OPA858在使用中出现的问题类似、这一问题在 PSpice 网络表导入到 LTSpice 时出现。 问题是、仿真器需要在所有节点上都看到直流接地、以便仿真器能够运行。 解决方案是向产生误差的节点添加一个高阻值电阻器(10M-1G Ω)。  

     您是否能够尝试此 e2e 主题中的内容: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855606/opa858-floating-nodes。  

     它还包含指向另一个线程的链接、该线程还包含需要对网表进行的修改、以添加这些电阻器。  

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在快速浏览时,似乎该线程结束时仍存在错误消息。

    而且,我愿意尝试它,但我需要更具体的指令,以节省我一些时间。

    最后一项、 在尝试打开该线程时、我意外单击了导致该线程为我"静音"的内容。    我看不出有什么线索,如何撤消它。   因此,我恐怕我看不到你的答复,除非你能为我解决它。

    除此之外、之前在另一个线程上、我不小心单击了"这可以解决我的问题"。  在这种情况下,完全相反的是我想要的,但同样的事情-没有办法撤消它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     我不知道如何在结束时撤消静音的线程。 我认为这一定只能在您的 回答下起作用、这可能是您原始问题的更多选择。  

     该线程中链接了另一个可修复此问题的线程、它位于最初链接的 e2e 线程的第二个回复中: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844373/ths4541-the-pspice-model-for-ths4541-dose-not-work。 

     遗憾的是、由于 LT spice 存在许可协议、ADI 是唯一能够提供模型或使用 LT spice 的半导体制造商。 我们无法提供经过测试或调试的 LT SPICE 模型。 我们能够在 PSpice 或 Tina 中进行调试或测试。  

     下面是一些我无法测试的指导、但基于我链接的线程、必须以这种方式调整网表:  

    R_R1000 NC_04 0 10MEG

    R_R3000 NC_05 0 10MEG

    R_R1000 $N_0004 0 10MEG

    R_R3000 $N_0005 0 10MEG

    谢谢!
    西马