This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B:待机

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371185/ina296b-standby

器件型号:INA296B

工具与软件:

嗨、

我喜欢将电流检测用于直流/直流单元<60V 的高侧双向电流检测、并将其中几种用于多个输入和输出。  

所有这些器件的有效电流总和非常高、我想知道如何在该通道未激活时禁用电流检测放大器。 它的输入将保持高电平、但共模电压为低电平、因为高侧分流器保持可用状态、但没有电流。

断开电源电压以节省电力是否存在问题? 有其他建议吗?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    将它们保持在打开状态有什么问题?  还是电源、或者输入电压是否超过绝对最大额定值?

    为了节省电力、可以断开电源、但我们通常建议不要将电源悬空、因为输入在某些器件周围移动时容易因电源悬空而锁定。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是的、问题在于3.5mA 电源电流。 对于使用其中12个器件的低待机设计、总功率损耗相当大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    因此、如果可能的话、您可以将电源提供给 GND。  这是建议使用的器件、尤其是在输入发生变化时。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    如果输入没有大型瞬变、您应该没有问题。  如果输入会产生较大的瞬态、我希望确保瞬态信号不会导致任何闩锁。  我没有看到此器件有问题、但如果您的输入具有快速瞬变、并且无法将电源接地、我建议在您的系统中在电源悬空的情况下进行评估。

    此致、

    哈维尔