This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:关于对数放大器 LOG200的带宽。 更换 AD8305

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200, PSPICE-FOR-TI, LOG114, OPA335, OPA2335, OPA2197, OPA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368965/log200-regarding-the-bandwidth-of-the-logarithmic-amplifier-log200-replace-ad8305

器件型号:LOG200
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TILOG114OPA335OPA2335OPA2197、OPA2191

工具与软件:

目前、公司正使用 AD8305并寻找 LOG200代替。 关于 LOG200的信息仍然很少。 我希望了解更多有关这方面的信息。 要点是关于带宽。 我们计算的光学系统设计带宽高达20MHz。 在对数输入部分、我不知道如何转换它。 我知道对数放大器将压缩带宽。 LOG200的 LOG_OUTPUT_BAN带宽 为6MHz。 如何转换其最大输入带宽范围? 相同的对数放大器 AD8305指出最大带宽为15MHz。 目前我们系统的性能在不断地提升、我们要去寻找性能更好的芯片、所以需要了解更多有关 LOG200和对数放大器的信息。

例如 AD8305数据表中的该 pic。

我对数据表中的描述感到困惑。 GBW 显示为42MHz、最大带宽在其他地方写入为6MHz (-3dB)。 这让我感到困惑。  你能帮我吗,plz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    如您所述、LOG200处于预告信息/预览状态;数据表尚未包含所有最终频率规格。

    我需要与设计团队讨论、以便为您提供该器件交流频率响应的初步或近似图。  一旦有空或团队批准、我需要询问。

    此应用所需的输入范围是多少?

    您的驱动 I1的传感器或光电二极管的电容是多少?

    我可以为 LOG200提供支持;但我无法评论 AD8305、此器件来自不同的制造商。

    关于 LOG200数据表中的最后一个问题、42MHz 的增益带宽积(GBW)适用于辅助运算放大器 OUTB、这是一个具有不同频率响应与对数放大器不同频率响应的独立运算放大器。  我将向系统团队提供反馈、以便更清楚地区分规格;不过 GBW 规格在"辅助运算放大器"部分中。

    此数据表确实提供了作为 I1电流的函数的对数放大器的典型-3dB BW、而 I2固定为 I2= IREF = 1uA。

    在该规格中、数据表假设引脚 I1上的寄生 CIN 电容为3pF 或更小(光传感器电容)。

    谢谢、此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    使用初始 LOG200 PSPICE-FOR-TI 模型并执行交流带宽仿真、请查看附加的 LOG200器件的交流频率响应。 I2固定为 IREF = 1uA。  I1在 10mA 的 PA 范围内设置为几十年。  

    您可以在下面的链接中找到要下载的模型。

    PSpice for TI 仿真模型

    LOG200 PSpice 模型

    谢谢、此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis、我还有一个问题。 我们使用光电倍增管来获取电流信号、其输出为负电流。 目前、我们使用下图所示的方案来调节电流方向。 我们是否还需要在 LOG200中使用此解决方案?

    PMT:Hamamatsu H10720  

    类型: 电流输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决方案为 LOG114‘s DS 图9。 精密电流逆变器/电流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    是的、LOG200只能接受100pA 至10mA 范围内流入 I1引脚的电流;因此、 由于您需要以对数输出作为负输入电流的函数、因此 需要使用电流逆变器。

    您在 LOG114数据表中发帖所建议的使用 OPA335和 FET 的电流逆变器电路肯定可以起作用、我们可以 考虑将 OPA2335替换为更现代的运算放大器:

      我熟悉的另一款电流逆变器、使用双路放大器、如下所示。 第一级是互阻抗放大器、随后是 Howland 电流源级。  需要调整互阻抗和 Howland 电流源增益、以在应用中提供适当的增益或电流输出。

    您的应用中的光电倍增器的预期电流输出范围是多少?

    您 的解决方案中是否使用双极±5V 电源或单极(0V 和+5V)电源? VCM LOG200在应用中偏置到了多大的电压?

    谢谢。此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis。

    我们的光电倍增器输出范围为0-100uA、并使用双极±5V 电源。 我们将考虑在下一个设计中使用 OPA2197。

    在 VCM 方面、我们选择将其连接到 GND、并参考图8-5进行设计。

    谢谢!

    桑德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:  

    我将介绍一下、并在明天下午之前为您提供快速电路。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    附件为 OPA2197电路的 TINA 仿真。 当用±5V 电源供电时、它将能轻松处理应用上0-100uA 范围的电流。 您还可以考虑 OPA2191、它具有更低的失调电压和温漂、具体取决于同一电路中的精度要求。

    跨阻放大器的 Ccomp 反馈电容器(第一个 OPAx19x 级)可能需要根据光电倍增器传感器的电容进行调整。

    TINA 仿真:

    e2e.ti.com/.../current_5F00_inverter_5F00_log200.TSC

    谢谢、此致、

    路易斯