This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:输出反向

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364033/lm2904-output-reverse

器件型号:LM2904

 尊敬的专家

我们使用 LM2904DR 作为电压采样。 但我们发现在一些批处理中,它会使输出反转?

下面是异常波形:通道 2 为输出,通道4为输入+,通道3为输入-  

下面是 sch  

它应该是一个 正输出,但输出一个负性杠杆,只有很少的批次可能导致这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    如果输入超出共模范围、则会发生相位反转。 输入范围是多少? 请参阅以下有关相位反转的应用手册第2.4节: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa277 

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    您对此主题还有其他问题或评论吗? 同时、我会将我的最后一个回复标记为"TI 认为已经解决"、但如果有其他问题、请告知我们。

    谢谢!

    此致、
    阿什利