This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:电压异常

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC272, OPA2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360837/tlc272-voltage-abnormal

器件型号:TLC272
主题中讨论的其他器件: OPA2374

大家好、

我的客户在遵循 SCH 中将 TLC272用于电压跟随器、他们发现输出电压波形与 V+输入波形非常不同。

当 Vin=5V 时、波形的 P-P 值约为4.2V。(蓝色:pin5电压;紫色:pin7电压;绿色:滤波器后的 pin7电压)

当 Vin =8V 时、  波形的 P-P 值约为2.5V。  

当 Vin = 0时、  波形的 P-P 值约为0。 看起来是正常的。

那么、您能帮助分析出现这种现象的可能原因吗? 这是正常现象吗? 因为它不会导致明显的问题。 但波形是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    您能否提供原理图? 电源电压是多少、通道1是否也被使用? 如果是、是否也出现了问题?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、图片无法上传、我会通过电子邮件发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让客户用直流电源来提供 V+、问题也是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    在此处附加原理图以供参考:  

    您能否说明一下电容器和电阻器的值是什么?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、  您需要说明哪个电容器和电阻器、我明天会为您提供相关信息、您能提前说明发生这种现象的可能原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    您能否获得原理图中展示的所有电容器和电阻器? 将有助于调试的内容。 另外、该电路中在何处施加 Vin? 我在 Q1附近看到+12V、因此我想了解输入 Vin 信号的位置。 施加 Vin 时是否施加了此12V 电压?  

    此时、我们需要更多信息来更好地了解客户应用、从而了解这种现象。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将完整的 SCH 发送给您,这可能有助于您了解电压输入,您能给出 C101 C111 C106和 C107的建议值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、TL082IDR、TL074IDR、OPA2374和 TLC272IP 能否帮助您提供这四款器件的比较表? 客户想知道它的主要区别。 SCH 是电压跟随器的应用场景、哪一种最合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    在此处复制原理图以供参考:  

    容性负载取决于客户应用需求及其信号链中的内容。 我很难推荐其容性负载的值、因为这会影响其整体设计。 对我们有帮助的是让客户解释他们当前的设计、我们可以建议修改以改进设计。  

    我注意到推荐的器件具有不同的通道数范围和封装。 这是否意味着客户可以选择不同的封装选项? 原理图中显示它们使用的是 PDIP TLC272、并且我们有更新的器件、如果这是他们要寻找的器件、我们可以建议将其作为替代选项。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    客户对此主题是否有其他意见或问题? 同时、我会将我的最后一个回复标记为"TI 认为已经解决"、但如果有其他问题、请告知我们。

    谢谢!
    此致、
    阿什利