This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:INA186的 VCC 电流大于数据表指定值。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370133/ina186-vcc-current-of-ina186-is-more-than-datasheet-specified

器件型号:INA186

工具与软件:

专家、您好!

我们在设计中使用 INA86以实现持续电流监控和唤醒功能。

为了 实现持续监控、我们使用了增益为20的 INA186和增益为500的 INA186来实现唤醒功能。

当我们使用增益500测量 INA186的 Icc 电流时,它消耗2mA 电流,并随着输出的变化而降低。  在某个时间点、INA186-500 输出达到饱和(3.3V)、此时 Icc 减小小于100uA。

但在正常操作中它的 ICC 电流是2mA。 根据数据表、它的最大 Icc 电流为90uA。

我们在这里遗漏了什么?

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、  

    感谢您的发帖。

    您能否提供误差条件下增益为500的 INA186输入和输出的示波器捕获?

    我希望在示波器屏幕截图中看到以下痕迹:

    • IN+  
    • 实际情况-
    • VDD3_3V
    • 使能

    增益为500驱动的 INA186的输出是多少?  

    这将帮助我了解器件可以看到什么。 这种 IQ 对我来说毫无意义。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    我想针对 INA186输入滤波器的共模电容器和差分电容器提供一条建议。

    根据经验、最好使输入端之间的差分电容器的大小至少是共模电容器的10倍。  

    您是否还能提供使能引脚电压的示波器捕获?   在 V_ENABLE 扫描期间、IQ 可能会达到峰值。 另外、如果您的输出正在驱动3mA、这将解释 Iq 的浪涌。

    增益为500驱动的 INA186的输出是多少?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回复。

    INA186的输出连接到 ADC 输入(MCU ADC 通道)

    我们进一步跟踪了电路,在输入到 ADC 处有一个0.1uF 的电容器,我们已经移除了这个电容器,现在 Iq 电流大大降低了(现在大约是400uA )

    现在我可以关联振荡在输出也,这是由于不合适.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、

    我很高兴您找到了问题的原因。

    如果您有任何其他问题、请联系我们。

    此致、