This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:OPA2210

Guru**** 2794055 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA892, OPA992, OPA2992, OPA2210, OPA2328, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356768/opa2210-opa2210

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件: OPA2328、OPA892 、OPA992、OPA2992

您好、TI 参考设计支持、

我有一个正弦时变信号、其范围为数十 nV 到数百微伏、我需要将其放大到0-3.3V 的范围、环境噪声很大、信号将隐藏在噪声中。 TI 能否为我提供参考设计建议或同样的设计支持? 我的计算表明需要100000的增益、这可能是单个运算放大器级无法实现的。 信号的频率为2KHz 至15KHz。 请推荐并期待与 TI 讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet,

    您尝试执行的操作有几个问题:

    1.如果信号是数百 uV,比如300uV,你可以使用的最高增益是10,000 (不是 G=100,000) ,因此输出为3V。  

    2. OPA2210 GBW 是18MHz、在 G=100,000的情况下会产生有效带宽:BW = GBW/gain = 18MHz、100,000 = 180Hz、或在 G=10,000的情况下 BW = 18MHz、10,000 = 1.8kHz。  因此、 对于 15kHz 输入信号、电路太慢(因此、大大衰减了 Vout)、除非您将增益降低到 G=1000、从而导致 BW = 18kHz。  

    3.在 G=1000时,输出噪声为256uV (见下文)-这意味着输入参考噪声将为256nV。  因此、最小输入信号将需要高于1uV 才能获得适当的信噪比。  

    使用两个增益均为100的级联运算放大器将产生10,000的总增益和31.8kHz 的带宽(fc = 1/(2 * Pi * RF * CF)-见下文。  这会导致2.6mV 的总输出噪声、转换为260nV 的输入参考噪声。

    此电路将允许您放大1uV 至300uV 的输入信号、如下所示。  请注意、OPA2210输出线性范围比负电源轨高200mV、因此、如果您的平面使用单电源、这将进一步限制最小输入电压 、因为您还必须考虑+/-35uV 的最大失调电压。

    最后但并非最不重要的是、OPA2210最低电源电压为4.5V (或+/-2.25V)、因此您可能不会 使用3.3V 单电源-这将不起作用。  但是、您可以将+3.3V 电压与-1.2V 电压一起使用-这将满足4.5V 的最小总电源电压要求、并消除了低输入信号超出输出线性范围的问题。

    e2e.ti.com/.../Sumeet-OPA2210-application.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek:

    非常感谢您的输入、我的要求是需要放大的最小信号为100nV、请推荐我更适合此应用的替代器件。 我的电源限制是3.3V、而且我没有负电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用低至3.3V 的单电源、可以使用输出以1/2 Vs (Vref = 1.65V)为基准的 OPA2328。  但是、考虑到总输入参考噪声约为1uVrms (请参阅下文、Vin_noise=Vout_noise_total/gain =~9.5mVrms/10,000 =~950nVrms)、施加100nv 输入信号将被噪声放大、包括使用不同的运算放大器、您可能没什么可做的事情-输入信号太低了。

    如下所示的交流耦合信号会生成2kHz 和15kHz 正弦输入在100nV 和150uV 输入信号下的输出波形。  

    这 可以进一步优化、但在本底噪声高出大约10倍的环境中检测到100nV 信号将非常困难。

    e2e.ti.com/.../Sumeet-OPA2328-application.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    如果我使用 OPA892、我是否能够放大数百纳伏的电压、我打算将其分为两级、第一级增益为1000、级联级增益为100。 您能否告诉我、如果可能、仿真文件将会非常有用。 我的应用需要非常微弱的压电信号放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet,

    假定 下面显示了带通滤波、使用 OPA892及其宽带噪声低于1nV/rt-Hz、将导致输入参考噪声约为152nVrms (1.52mV/10,000)、因此能够测量数百 nV 的压电信号-见下方。  我在前面提到过、BTW 的增益100,000无法用于输入信号的上限范围(单位为100uV)、因为它需要 几十伏的输出信号、这是3.3V 电源无法实现的。

    但是、OPA892最低电源电压指定为10V (或+/-5V)、因此它无法在3.3V 单电源下工作-请参阅下文。

    为了方便您的客户、我在此附上了 OPA892原理图。  由于 OPA892属于 HSAMPS 产品线、因此请与他们联系以获取更多帮助。

    e2e.ti.com/.../Sumeet-OPA928-application.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek:

    我使用 OPA992创建了一个电荷放大器、我附加了 TINA-TI 原理图、我看到非常高的噪声水平、这里出了什么问题?

    请查看随附的 schematice2e.ti.com/.../8507.RX_5F00_chargeAmp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声电压过高、能告诉我问题到底是什么、这似乎不合理

    我连接示波器、它显示0V 输出、而它应该显示放大的正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    Marek 是 OOO。 我可以为您提供帮助。  

    如果您将运算放大器从 OPA2328更改为 OPA2992、此处是仿真、请参阅随附的文件。  

    e2e.ti.com/.../Sumeet-OPA992-application-06052024.TSC

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、我使用的是 OPA 892、而不是2992、您能看一下我的文件吗? 我无法使用 OPA 992、因为该运算放大器的噪声曲线不好。 该消息后附加了 Tina SPICE 文件

    e2e.ti.com/.../0636.RX_5F00_chargeAmp_5F00_OPA892.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、我使用的是 OPA 892、而不是2992、您能看一下我的文件吗? 我无法使用 OPA 992、因为该运算放大器的噪声曲线不好。 该消息后附加了 Tina SPICE 文件

    e2e.ti.com/.../8688.RX_5F00_chargeAmp_5F00_OPA892.TSC

    请帮我讲一讲此原理图、我使用的是 OPA892、而不是2992。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我看到大家共享的电路后、不知道大家是如何实施第一级的。 另一个问题是射频电阻非常高。 由于偏置电流、具有如此高的反馈电阻会导致偏移并使器件饱和。 我建议从第一阶段开始,因为增加其余阶段会增加复杂性。 我为充电放大器电路附加了一个基准、其中显示了如何设计此类电路。 突出显示的电路 将是您进行设计的良好起点。

    此致、

    伊格纳西奥

    电荷放大器电路(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您给我的设计已经设置了接收器灵敏度参数、但在我的应用中、压电灵敏度未知、我知道很难进行猜测、但这也是我使用充电放大器而不是电压模式的原因之一。

    直到 U2、我得到良好的输出响应、只要电路被认为正常、这与交流分析设置有关系。 请看一下我的设计。 请告诉我导致交流分析出现问题的原因。

    e2e.ti.com/.../6607.RX_5F00_chargeAmp_5F00_OPA892.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我想知道能否发送在第一级输出时看到的信号? 器件没有正确偏置、从而导致错误的结果。 除此之外、此器件所需的最低电源电压为9V、这将影响器件性能。

    此致、

    伊格纳西奥