This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:在 VCC 额定值附近运行

Guru**** 2982510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371562/lm2903-operation-near-vcc-rating

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM339

工具与软件:

您好!

我对 LM2903在 VCC 额定值附近的运行有疑问。

我想分享原理图和波形信息、是否可以通过私密消息或电子邮件进行交流?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    可以。 我可以通过您注册的电子邮件地址与您联系吗?

    我感觉您的问题可能会在 LM339系列应用手册的第3.5至3.7节中得到解答:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    简而言之、保持输入电压至少比 Vcc 低2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您可以通过注册的电子邮件地址与我联系吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    我已经直接向您发送了一封电子邮件。

    我将关闭这个帖子、因为我们现在正在内部接受它。