This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061-Q1:TLV9061-Q1

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV9061-Q1, TLV9062-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372699/tlv9061-q1-tlv9061-q1

器件型号:TLV9061-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9062-Q1、TLV9061

工具与软件:

您好
TLV9061-Q1的电源电流(Icc)要求是什么 ? 同样请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthugayathridevi,

    从 TLV9062-Q1的数据表中、每个通道的最大静态电流可能消耗800uA。  

    当然、这只是静态电流。 这不包括运算放大器需要驱动或灌入的任何输出电流、输出电流会因外部元件而异。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复
    IAM 实际查看的样子在 LMV841x IC 电源电流中被称为2mA

    同样、对于 TLV9061 IC、我们需要电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthugayathridevi,

    静态电流与电源电流是相同的。 这两个词可以互换。  

    此致、

    R·克利夫