This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:在输出中观察到因布局不当而导致的低频失真

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372438/amc1302-low-frequency-distortions-observed-in-the-outputs-due-to-the-improper-layout

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC3302

工具与软件:

您好、TI 专家!

如下所示、我使用两个 AMC1302来检测滤波电容器前后的电流。  公共接地设置为电容器电压的端子平面。  

在 PCB 布局中、我未正确地 在 AMC1302驱动侧连接 GND 引脚和 INN 引脚、从而形成接地环路。

因此、我发现两个 AMC1302的输出端都存在显著的低频失真。

我的问题是:

1) 1)我可以理解、右侧 AMC1302的性能会受到接地环路的影响。 但为什么左侧 无法正常工作呢? 这也是由于右侧接地环路造成的吗?  由于这个问题、我不确定是否会通过断开额外的导线来抑制失真。

2) INN 和 INP 的导线长度是否会产生低频失真。 在该 PCB 布局中、尽管 PCB 布局是对称的、但由于空间有限、INN 和 INP 的导线长度最多为45mm。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    我预计两个 AMC1302器件输入连接之间的电压电势会存在一些差异。  

    问题可能是它们共用一个公共电压电源、并且正如您说过的、隔离电源之间有一个额外的接地环路可以绕过滤波电容器。  

    应为这两个器件进行 INN 至 GND1连接、以确保输入电压保持在输入共模范围内。

    这可能需要为每个器件提供单独的电源、具体取决于滤波电容器输入和输出侧之间的电势差。  

    过渡到具有集成直流/直流转换器的 AMC3302有助于简化设计并减小布局尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将首先尝试断开接地环路。 如果这不起作用、我将尝试使用单独的电源。