This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:INA296A 电源问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372404/ina296a-ina296a-supply-question

器件型号:INA296A

工具与软件:

您好!

我正在使用 INA296A 放大器。 如果 VS 引脚为 0V、而 IN+和 IN-为60V、则60V 进入 VS? 在 IN+和 IN-到 VS 之间有一个钳位二极管?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    对于 INA296、输入可以超过电源引脚。  当 VS= 0V 时、输入仍然可以经过整个 VCM 范围。  Vsense 也可以与上电处于相同的范围内。  我们在数据表中拥有 IB 与 Vcm 间的关系以及 VS = 0V 时 IB 与 Vsense 间的关系图。   

    电压将取决于泄漏路径、但没有任何东西像输入引脚上的钳位那样有效。  必须仍低于引脚的"绝对最大额定值"。