This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:压力传感器电流环路接收器问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372856/ina186-pressure-transducer-current-loop-receiver-questions

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件: RCV420

工具与软件:

我正在设计供 STM32F765BG MCU 使用的4mA-20mA 电流环路接收器。 MCU 接受0-3V3进行测量。

这适用于工业 PCB。 我选择 INA186而不是 RCV420、以避免因温度而出现电压漂移。

我希望确保我的原理图是正确的、此外、如果我可以帮助防止附近的 A/C (480V 三相或120V 单相60Hz)产生 EMI 问题。 为了说明、此电路板由+24VDC 电源供电、但同一外壳内可能存在 A/C。

是否应该对输入/输出进行滤波、添加保险丝、二极管等? 还是由 INA186 IC 处理?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!  

    感谢您发帖。  

    通常、对于 EMI、我们建议在信号布线上放置一个易受噪声影响的铁氧体磁珠。  

    我未在您的电源上看到旁路电容器、我们建议使用0.1uF。 另请遵循以下布局建议:

    如果您预计输入会有噪声、您可以考虑实施如上所示的 CF 和2X 射频滤波器。  

    另请观看 《驱动 SAR ADC 的电流分流放大器注意事项》 如果  INA186的输出是驱动 SAR ADC。

    如果是、您可能必须实施电荷桶滤波器、如"注意事项"应用手册中的滤波器:

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 MCU 的 ADC 恰好是 SAR ADC。

    对于电荷桶滤波器、我计算出 C_FILT 为80pF

    - ADC 采样保持电容的典型值为4pF。 20*4pF = 80pF

    我在计算 R_FILT 时遇到困难、我不知道如何确定 T_OA 来确定 T_RC 和计算 R_FILT。

    ---

    我对电流源的理解是它们对噪声的抗阻很强、因此我不确定在信号布线上放置铁氧体磁珠是否合理。 然而,我是这里的第一个定时器,所以如果你对此有任何想法,他们会非常感谢。

    非常希望先尝试该操作。 是否有免费的仿真工具?

    谢谢 Joe!

    编辑:此处是电流、更新了原理图、添加了旁路电容器和电荷桶滤波器、具有未知的 R_FILT/2值。

    我想问一下电阻值是否合理、因为规格<= 1kOhm。 对于预期的应用而言、这似乎非常低。 或许其他东西更适合吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!  

    您可以使用此在线计算器找到 R_FILT: ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具的最佳值|德州仪器 TI.com

    该工具背后的理论位于第3.2节、因为您可能已经学过了。

    根据感应电阻器的大小、我需要了解您所使用的灵敏度选项以及输入电流范围:

    您希望输出在3.3V 电源轨内。 只要您对输出的范围满意、我就可以说可以使用。  

    适用于 EMI、

    对于低于100MHz 的噪声频率、我们通常建议使用 LPF;对于任何更高的频率、是适合使用铁氧体磁珠的情况。 最佳方法是在使用放大器之前探测系统、以查看实际上是否产生噪声。 然后您可以实施上述建议之一。  

    我希望这有道理。  

    此致、  

    Joe