This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:仪表放大器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373011/ina826-instrumentation-amplifier

器件型号:INA826
Thread 中讨论的其他器件:INA326

工具与软件:

尊敬的先生:

我们需要使用仪表放大器设计信号调节电路的前端。 我们使用仪表放大器、以便在前端抑制共模噪声

当为直流时、运算放大器的输入电压将为+2V 或-2V、而如果信号为14kHz 交流正弦波、则为4Vpk-pk。 应注意的是、在任何给定的时间、输入都将为任何一个、即+2V、-2V 或4Vpk-pk。 下图显示了应用中将使用的典型连接。 我们预计运算放大器的输入端子的电压在中点(即接地)之间是相同的。 如果 VM1为2V、则 VM2和 VM3应相等、即每个为1V。

我们知道 INA 826输入的共模电压有限、不适用于此应用。 如果我们有误、请更正我们。 如果是、请为我们的应用推荐合适的仪表放大器器件。 我们热切期待您的建议