This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:AMC1411具有不同的隔离性能

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369507/amc1400-different-isolation-performance-with-amc1411

器件型号:AMC1400
主题中讨论的其他器件:AMC1411

工具与软件:

德语:

AMC1400和 AMC1411采用相同的封装、但隔离性能不同、我能请您的支持来了解原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    我会和团队一起检查这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    这只是需要更新的数据表。 如果您看到实际的 VDE 认证、会发现它们显示出非常相似的电压、符合高 AMC1400规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith:

    因此、如果客户使用 AMC1400和 AMC1411、可以遵循哪个规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    AMC1400。