This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:具有类似规格的电流检测。 和过流保护

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372918/amc3301-current-sense-with-similar-spec-and-with-over-current-protection

器件型号:AMC3301

工具与软件:

AMC3301用于 EV 快速充电站的交流电流检测。 我正在寻找具有类似规格的 TI 解决方案。 而且具有过流保护。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Freddy:

    如果将输入的大小设置为检测不同的阈值、则 AMC3301的输出可用于检测过流。 然而、这会受到主信号路径3us 延迟的影响。  

    如果需要更快的过流检测、他们可以考虑并联使用隔离式比较器、在同一电阻器上进行检测。  

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/sbaa605/sbaa605.pdf

    在此配置中、最好通过低侧的5V 电源运行 AMC33xx 器件。