This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:关于 OPA567 TEC 温度控制

Guru**** 2380150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA567, DAC8830, OPA593
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372119/opa567-about-the-opa567-tec-temperature-control

器件型号:OPA567
Thread 中讨论的其他器件: DAC8830OPA593

工具与软件:

您好、TI 专家

   我设计了使用 opa567进行激光的 TEC 温度控制 电压可通过 DAC8830设计进行调节、输出连接到 Vset、Vin 是激光热敏电阻反馈的电压、以及 opa567是否符合±0.001°C 的温度稳定性要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cunxu:

    Unknown 说:
    可以满足温度稳定性为±0.001°C 的要求

    要满足 ±0.001°C 要求可能非常艰难。 为了实现热稳定性、您需要多级 TEC 冷却器、并且您必须使激光二极管真正做好热绝缘以保持热稳定性。  

    您需要提供有关激光二极管以及在全功率下能够产生的热量的更多信息。 然后、您需要估算出能够将 TEC 冷却器中的热量排出多少、并将温度设定点保持在 A 受控的水平±0.001°C。 TEC 冷却器不是高能效器件、冷却效率约为10-15%。  

    我们假设您有两个三级 Peltier 冷却器。 OPA567可以对外部 TEC 级执行粗冷却、但对内部级的冷却器没有敏感性、内部级热连接至激光二极管堆叠。 您可能必须使用具有极低 Ib 和低失调电压的运算放大器来检测温度反馈并控制内部级、而必须使用 OPA593或类似功率放大器来为应用提供所需功率。  

    在任何情况下、在 ±0.001°C 具有热稳定性时、这并非易事。 您可能能够在接近±0.01或±0.005C 的温度下进行控制、这对于系统中实现来说已经足够挑战了。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cunxu:

    PID 控制器理论上能够以非常高的精度调节温度、实现±0.001°C 或更低的精度需要克服巨大的技术挑战。 您必须构建等温室、但这很难做到。  

    在大多数实际应用中、极限精度并不是必需的或可行的。 ±0.1°C 至±0.01°C 的精密范围是典型的高精度应用。

    此致!

    Raymond