This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-SEPIC:负载调节

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373234/lm5157evm-sepic-load-regulation

器件型号:LM5157EVM-SEPIC
主题中讨论的其他器件:LM5158

工具与软件:

我正在使用 LM5157EVM SEPIC 转换器。 我在评估板中使用 LM5158 IC。   我使用24V 输出并绕过120 mA 负载。 我已将反馈电阻器 R9更改为 2.2k Ω、将 R14更改为50k Ω。 我使用了220uH、120uH 和68uH 耦合电感器。

在使用大约40 -50 mA 的较高电感器和大约68uH 的150 mA 时、我看到了压降。 有人能给我解释一下这个压降以及使用哪个电感器来实现更好的负载调节吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您使用 E2E。

    您使用的输入电压是多少?

    改变输出电压、开关频率和耦合电感后,是否也调整了补偿网络?

    您可使用此器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVR512 。它将为器件推荐值。

    此致、

    Moritz