This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:限制输入电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4180, INA4290, INA180, INA180-Q1, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372722/ina180-q1-limit-input-current

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA180、INA4180 INA186、INA4290

工具与软件:

大家好!

我们计划在24V 设计中使用 INA180-Q1进行高侧电流检测。 由于电源容差、我们可以拥有高达26.4V 的更高电压。 这将违反最大值 INA180的额定共模范围。 但数据表中的注释3中显示:如果任何引脚上的电流限制为5 mA、该引脚上的输入电压可能会超过所示电压。 但是、输入电流主要受集成式输入电阻器的限制。 那么、这些电阻器的值是多少? 如果我们增加进一步输入电阻以限制电流、则当+-上的电阻器不匹配时、增益误差会增加。 您建议这样做的最高价值是什么?

是否有其他技术来强制执行 INA180s 输入、例如虚拟接地?

或者、TI 是否有另一个电流镜、它具有更高的共模范围、并采用类似于 INA4180的四通道配置?

提前感谢您的帮助。

Lothar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值对您没有帮助;为了确保器件正常工作、您需要保持在建议的工作条件范围内。

    INA4290支持高达120V 的电压、具有四个通道。 如果太贵、则下一个理想选择是4×INA186。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、  

    感谢您对论坛的持续支持:)

    Lothar、

    感谢您发帖。 我同意 Clemens 的意见、ABS 最大值是为了不会损坏器件、并且为了满足安全规格、您需要保持在建议的工作条件内。  

    您可以使用提到的串联电阻来限制这些更高电压的影响、但这是为了保护器件而不是确保性能。  

    我希望这有道理、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者、ABS 最大推荐共模电压为26V。 通过这种方式、我理解您的提示、即使该器件不会损坏、也无法按预期运行。 对吧?

    感谢备选方案、我会检查这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、绝对最大额定值为28V;在2V 范围内器件尚未损坏、但电气特性无法再得到保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我明白了。 我会选择替代方案、您推荐。 感谢您的帮助。