This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2370:缺少 VDD

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367851/tlv2370-missing-vdd

器件型号:TLV2370

工具与软件:

您好!

如果 VDD 丢失几分钟、该器件会发生什么情况?

此致、

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将断电。

    但输入电压不得超过 VDD。 如果可能、您必须限制输入电流或断开输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    请参阅数据表 (第8页)中的绝对最大值表、了解不应超过的值:  

    如果还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    输入电压在限制范围内、甚至低于允许的最大值

    当我们失去 VDD 时、运算放大器仍然可以运行、并且可以在没有 VDD 的情况下工作

    您能建议在 Vdd 未连接时发生的情况吗? IC 是否通过输入供电?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有电流通过钳位二极管流入输入端、然后流入 VDD。 该电流为去耦电容器充电、并可以为放大器(或任何其他连接到 VDD 的器件)上电。

    如果电流不限于小于10 mA、则可能会损坏器件。 (如果电压过大、VDD 可能会变得过大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯

    只要电流受到限制且电压低于允许的最大值、它是否会持续为器件供电?

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电源提供的电流大小以及连接到 VDD 的所有器件消耗的电流大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、这解决了我的问题