This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:关于散热焊盘连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371489/xtr300-about-thermal-pad-connection

器件型号:XTR300

工具与软件:

您好、支持团队。

我有关于 XTR300散热焊盘连接的问题。

关于图案设计、建议将外露散热焊盘连接到"V-"引脚。

封装内部连接了 PAD 和 V-吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  小迎 í a-San:

    [quote userid="609282" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371489/xtr300-about-thermal-pad-connection 封装内部、焊盘和 V-连接?

    建议将 XTR300中的外露散热焊盘连接到 V-或设计中最负的电源轨。  

    [quote userid="609282" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371489/xtr300-about-thermal-pad-connection 封装内部、焊盘和 V-连接?

    在 XTR300封装内、我认为散热焊盘热连接到 V-。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond Zhang1先生。

    "散热焊盘热连接到 V-"表示焊盘和 V--电气连接(短接)

     或它们之间的电阻非常低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  小迎 í a-San:

    "散热焊盘热连接到 V-"意味着焊盘和 V-是电气连接(短接)

    热粘合意味着 Si 芯片仅使用热传导粘合剂粘合到散热焊盘、旨在增强热传导特性。 不使用导电粘合剂(电气开合)。  

    (否则、它将被称为导热粘合剂和导电粘合剂)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  小迎 í a-San:

    在回答您的问题后、我今天确实检查了有关粘结材料的数据库。 我很抱歉、我 以前没有检查过数据库。  

    在我们数据库的 XTR300材料部分中、键合材料确实指定为导电材料。 因此、XTR300中的键合材料具有导热性和导电性、并与 Si 芯片的基板相连。 请记下它。   

    我们使用两种类型的粘合剂。  

    1.热粘结----正如上一次答复中提到的。  

    2.导电性粘合剂-指与硅基质粘接的热电导性粘合剂。

    两种材料都是热固化粘合剂。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、张先生

    感谢您的进一步调查。

    此致、 Satoshi