This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:来自仿真的 Vout 范围不符合#39;t 匹配实际值

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372953/ina826-vout-range-from-simulation-doesn-t-match-actual

器件型号:INA826

工具与软件:

您好、我正在使用 INA826放大惠斯通电桥压力传感器、其中测得的 IN+和 IN-电压均为~3.1V 且未施加压力。 Vs+= 5V、Vs-= 0V、Vref = 0V、增益= 200。 使用仿真器、得到的 Vout 范围为0.1V-1.9V、但当我对其进行测试时、Vout 会随着施加压力增加至~3.6V、但不能超过该范围。 这种差异背后的原因是什么? 如何才能最大限度地扩大输出电压范围?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、

    我已经对电路和计算器以及仿真对齐进行了仿真。 计算器显示、可施加到器件线性工作范围内运行的最大输入差分信号为9.5mV。 I 在9.6mV 差分电压下仿真得到、最大输出线性电压为1.9V、如下所示。  

    如果输入差分信号高于此值、则会导致信号失真、并超出该配置的线性工作范围。 下面您可以看到超出输入时的输出波形失真。 超出线性最大输入差分输入将导致意外结果。  

    我需要重新启动计算机、并会在计算器中进行调整。 下面是我的 Tina 仿真。

    此致、  

    Chris Featherstone

    e2e.ti.com/.../INA826-Config.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、  

    为了跟进、您可以考虑将 Vref 调整到2.1V (如下所示)、以便将线性工作输出增加到4V。 此外、这还允许将最小输入差分电压从500uV 向下扩展至-9.5mV。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 超出线性工作范围时、我会预期会出现什么行为? 我测量的差分电压为18mV (未施加压力)、Vout 约为600mV。 Vout 随着施加高达3.6V 的压力而变化、并在那里达到饱和。 我已经附上示意图供参考。 谢谢、感谢您的帮助。

    Iris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、  

    当超过线性工作范围时、我不会期望电路按预期运行。 输入电压甚至可以达到超过电源的水平、但将不会观察到线性运行、并且输入保护电路将被激活。 因此、很难知道器件在非线性区域的预期行为是什么。  

    我可能会超出如下所示的线性工作范围。 但是、这种行为不可预测、并且在实际测量中可能会有所不同。  

    RG 电阻器应放置在尽可能靠近器件的 RG 引脚的位置、以最大限度地减小可能导致不稳定的寄生电容。  

    此致、  

    Chris Featherstone