This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:LM293DR Lable 说明

Guru**** 2910930 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373538/lm293-lm293dr-lable-explain

器件型号:LM293
线程中讨论的其他器件:LM393

工具与软件:

您能告诉我  33M LM293DR Lable 和其他值为98K 是什么意思吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、您好!

    "33M"和"98K"是生产日期代码和组装地点。 YMS

    33 =截至3 (2023年、可能为2013年或2003年)和第三个月(3月)的年份

    98 = 2019年8月

    M =墨西哥组装地点。

    "33M" AJ4D 日期代码是 LM293DR 的有效日期代码。

    *已编辑*请查看以下帖子...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、您好!

    我误读了标记。 它实际上是9 B -这是一个有效的日期代码。

    9BK = 2019年11月、从马六甲装配基地开始使用"经典"J1裸片。

    33M = 2023年3月、在墨西哥装配基地使用"全新"J3裸片。

    LM393系列位于 PCN 下以更改芯片-您可能正在检测芯片之间的差异。

    请参阅以下应用手册第3节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南