This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA627AP 产品问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370897/opa627-opa627ap-product-problem

器件型号:OPA627

工具与软件:

你(们)好

我们制作了该产品的 X 射线结构、发现内部结构不一致、外观也不同
请您帮助确认原因以及是否影响使用
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从授权经销商处获得这些产品? (OPA627AP 已停产、因此现在唯一的来源是 Rochester Electronics。)

    如果没有、则其中一个或两个都可能是假的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    如 Clemens 所示、OPA627A 已停产。 如果 IC 不是从 TI 授权经销商处购买的、我们无法提供这些器件的可追溯性。  

    OPA627AU 封装(SOIC)仍然有效、我可以了解您何时能够购买这些封装。 您可能需要制作或购买从 SOIC 到 DIP 封装的适配器、或者找到要替换它的替代器件(对于 DIP 封装而言很困难)。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    仅供参考、OPA627AU 器件仍在供货、但已缺货。  

    如果您有兴趣、我可以了解它何时提供。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请您帮助确认为什么我们反馈的图片上的内部结构不同、以及为什么外观也稍有不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有回答我的问题。 你是从哪里获得它们的?

    OPA627是一款众所周知的音频运算放大器、DIP 封装已停产。 这使得它们很可能是假冒的、并且电气特性会有所不同。

    获得 OPA627的唯一途径是确保其工作正常

    • 从 Rochester Electronics 购买 OPA627AP;或者
    • 从 TI 或授权分销商处购买 OPA627AU、并使用 SOIC 转 DIP 适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我们是从罗切斯特获得的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    让我 再把它告诉您。   

    器件上有很多假冒产品。 我通常不与 Rochester Electronics 打交道、我不知道他们从何处获得这些 IC。 我需要联系与该分销商合作的工程师。

    SOIC 转 DIP 适配器如图所示。 您可以考虑解决该问题。 我被告知 OPA627AU 很快会推出。   

     

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    Unknown 说:
    外观不同
    您能否帮助确认原因及其是否影响使用

    如果这些 OPA627 PDIP 封装是从 TI 授权经销商之一 Rochester Electronics 购买的、则这些器件很可能是正品。  

    我比较了引线键合图案、似乎两个部分是相同的。 X 射线图像显示了一些深灰色和浅灰色刻度、这可能是由于以下段落中显示的差异造成的。 此外、OPA627物理外部标识展示了产品中定义的正确产品样式。

    请 填写假冒产品申请表并提交至我们的客户支持中心。 我们是技术支持应用团队、不支持样片退货和假冒申请流程。   

    https://www.ti.com/lit/ml/ssdl004c/ssdl004c.pdf

    https://ticsc.service-now.com/csm?_ticdt=MTY2MzMzNjU2N3wwMTgxNzE3M2QzZDEwMDA4ZjgwNzE4OGU5MmNkMDUwNmYwMDFiMDY3MDA3ZTh8R0ExLjIuMTIxNTA1NTM1MS4xNjU1NDY1ODI2

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    如果来源不同、则内部结构会不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    是的、制造商地点不同。 X 日图像显示它具有相同的裸片。 我不认为较暗的区域是 Si 裸片;它可能是空气袋或应力消除层来降低环氧树脂模塑应力到 Si 裸片表面。 接合焊盘是 Si 芯片所在的位置、位于深灰色 层下方。  

    请提交 假冒产品申请表、此问题应由客户支持团队解决。 我不知道如何处理此事。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当您说暗区异常时、您是指图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    黑暗区域显示为红色。 我不知道它到底是什么、但它可以有一个应力消除薄塑料层、用于避免环氧固化成型材料直接接触。   

    如果这些产品是从 Rochester Electronics 订购的、则它们可能为正品。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond