This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:高侧电流检测

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001-Q1, TLV9001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373499/tlv6001-q1-high-side-current-sensing

器件型号:TLV6001-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9001-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户希望使用 TLV6001-Q1进行高侧电流检测。

电流范围:0-20A

MCU 是5V 接口。

请就0-20A 检测的器件值选择提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    在电流配置中、原理图具有20V/V 的差分增益和10nF 的滤波电容器。

    我已将 TLV6001-Q1替换为新一代 TLV9001-Q1。 与 TLV6001-Q1相比、TLV9001-Q1在任何方面都将表现更好、包括1Ku 定价。  

    对于该增益、我建议使用10m Ω 至12m Ω 的感应电阻器。  

    我已使用12m Ω 检测电阻仿真了以下响应:

    e2e.ti.com/.../Cho_5F00_TLV9001_2D00_Q1.TSC

    我已有意将20A 调整为~4.8V 的输出、以确保放大器的输出在20A 检测电流下保持线性。

    请确保客户在检测电阻上实施开尔文连接以获得准确的结果: 这种实现方式最好如下所示:

     

    我还计划客户在数据转换器的放大器的输出端实施 Riso 和 Cflt。 如果客户了解 MCU 中所用 ADC 的相关信息、我也可以帮助他们选择这些组件的值。

    如果客户有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    Jacob