This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3693:输入 ESD 保护二极管

Guru**** 2896560 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373656/opa3693-input-esd-protection-diode

器件型号:OPA3693
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

工具与软件:

您好!

我们客户电路负载侧的电源可能会首先接通、因此我们考虑使用输入保护电路。

1) 1)该缓冲放大器的输入引脚上是否有任何 ESD 保护二极管(寄生二极管)?
2)我认为在这种情况下需要限流器。 额定输入电流是多少? 我认为这通常是在5mA 到10mA 之间、但如果没有规格、您能否建议一个考虑安全因素的值?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不允许电压高于电源。 因此、即使有 ESD 二极管、也不允许使用它们。 您的电路必须将电流限制在0 mA。

    您必须断开输入。 您可能需要一个类似 TMUX1511的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉。
    我误解了您的系统情况。

    此 AMP 与两个电源结合使用。
    如果电源首先在正电源中启动、我是否需要添加保护二极管?
    因此、我想知道前一篇文章中的问题。
    1) 1)是否有 ESD 保护二极管?
    2) 2)输入电流额定值是多少? (这通常在 DS 中说明。)

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有30 mA 二极管;请参阅数据表的第26页。