工具与软件:
e2e.ti.com/.../OP2310_5F00_Howland_5F00_Zload.TSC
尊敬的 TI 团队:
我需要生成一个双相电流脉冲、如下所示。

我试着用一个改进的 Howland 电流泵来实现相同的效果。
下面是我获得的输出波形。 它的波形与我所需的波形完全不同。

我的电路如下所示。

我是否可以知道如何获得第一幅图中所示的波形。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
e2e.ti.com/.../OP2310_5F00_Howland_5F00_Zload.TSC
尊敬的 TI 团队:
我需要生成一个双相电流脉冲、如下所示。

我试着用一个改进的 Howland 电流泵来实现相同的效果。
下面是我获得的输出波形。 它的波形与我所需的波形完全不同。

我的电路如下所示。

我是否可以知道如何获得第一幅图中所示的波形。
Hari、
进一步观察后、我发现双相脉冲根本没有时间刻度。 150Hz 是6667uS 周期时间、如果100us 是零电流时间、则6567us 将在每个3283us 的条件下在两个相位之间分摊。
如果您需要单个5.5V 电源、则可通过2.75V 驱动负载回路、无论是否借助储能电容器。
我还记得几年前在 Tina 制造了一个双相发电机。 这最初是+/-15V 加5V。 我将其更改为+/-2.75V 电源。
e2e.ti.com/.../TLCorNE555-biphase-5.5V.TSC
该波形未根据所需的波形进行调优、可以是波形"可扩展"或合理化后的波形。
一种不太复杂的解决方案是使用微控制器生成两个输出、一个高电平用于正相、另一个高电平用于负相。 将一个输出运行到 Howland 同相输入、将另一个输出运行到 Howland 反相输入。
尊敬的 Ron:
" 一种不太复杂的解决方案是使用微控制器生成两个输出、一个高电平用于正相、另一个高电平用于负相。 将一个输出运行到 Howland 同相输入、将另一个输出运行到 Howland 反相输入 . "
我仿真了上述方法。 但我的电流波形保持不变。 电压波形 (VF1) 如所示
所需电流波形。

Hari、
我让 PG 在单独的相位中运行、仅1us 的重叠(可选)。 死区时间比高电平时间长(小于50%)
800us 以上的两个运行周期
e2e.ti.com/.../BIPHASIC_5F00_RON_5F00_SUGGESTED_2800_2_2900_.TSC

Hari、
https://www.ti.com/design-development/embedded-development/msp430-mcus.html
开始使用 MSP430开发套件。 如果您对此产品线有任何疑问、请使用 MSP 器件型号创建新的或相关主题。
他们很了解这些产品、我不知道。
Hari、
这可以很好地模拟减去脉冲计数器和开始按钮以及可选的流结束指示器。

e2e.ti.com/.../Bi-phase-minus-counter-5V.TSC
脉冲持续时间由双线性锥形 PD 电位器(10us 至500us)设置。 频率由另一个电位器设置、此控制为逆刻度(时间通过旋转[33.3ms 至6.7ms]呈线性)。 使用"零初始条件"时仿真效果最好;这就是为什么我对储能电容器进行"预充电"而不是等待电容器充电进行仿真的原因。 实际上、电容器将充电不到1秒。
对于计数器、我会让逻辑团队为此推荐芯片。 运行1到10个周期
嗨、Hari、
我相信这个计数器应该对你有用: www.ti.com/.../SN74HC193