This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324A:LMV324A 和 LMV324之间的差异

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LMV324A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372562/lmv324a-differences-between-lmv324a-and-lmv324

器件型号:LMV324A
主题中讨论的其他器件:LMV324

工具与软件:

我使用的是带通滤波器和低通滤波器、但使用的是运算放大器。
到目前为止、我一直使用 LMV324、但这次我使用 LMV324A。
通过带通滤波器和低通滤波器后的波形的振幅(峰峰值)存在差异。
运算放大器的哪个特性导致了该差异?
当我查看数据表时、压摆率存在差异、但这一特性是不是导致这一问题的原因?

(参考)测量结果
LMV324:2.4V
LMV324A:2.7V

(参考)压摆率
LMV324:1.0V/us
LMV324A:1.7V/us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV324是双极器件;LMV234A 是更现代的 CMOS 器件。

    最重要的差异是共模范围(LMV324A 在高输入电压下效果更好)和输入偏置电流。
    请展示原理图、并指定实际输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎来到 e2e 论坛。

    根据滤波器设计和输入信号、理想运算放大器将产生哪种输出(如果有)?

    除振幅之外、波形中是否存在任何其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将分享电路图和测量的波形。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查两个运算放大器的 IN−波形。 它们是否会偏离 LMV324或 LMV3245A 的0.581V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?? ??、

    您是否希望您的电路以特定方式使输入信号失真?

    完美的运算放大器不会使信号失真。

    对于一个完美的运算放大器、两个放大器的输出将有一个负电压峰值。 LMV324无法使用信号电源执行此操作

    停留在 VOL (过载恢复)的时间以及运算放大器恢复线性运行的速率(压摆率)随运算放大器的速度而变化。

    换句话说、结果是无源器件和运算放大器参数的组合。 未对齐的运算放大器电路仅依赖于 无源器件 的组合来实现预期结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的答复。
    我发现、要获得与使用 LMV324的电路相同的结果、需要调整无源器件以匹配 LMV324A。