This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2144:单电源操作查询

Guru**** 2647415 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373467/tle2144-single-supply-operation-inquiry

器件型号:TLE2144

工具与软件:

团队成员、您好!

您需要有关 TLE2144单电源运行的输入。 我知道该器件可以 使用单电源(例如30V)工作、但是它是否支持30V 的 轨到轨单电源工作?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:  

    TLE2144没有轨到轨输入或输出。 器件输入可降至 V-(如果使用单电源、则为 GND)、但输出在两个方向上都在距离电源轨1V 左右摆动。 请参阅下面的数据表表表:  

    如果您需要轨到轨替代产品、一个选择是 OPA4992。

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley