This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3404:迟滞设置

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374147/tlv3404-hysteresis-setting

器件型号:TLV3404

工具与软件:

TLV3404比较器是否内置了迟滞? 数据表中的应用原理图未显示迟滞电阻器。

如果我要使用 TLV3404中的全部4个比较器、则输出上拉电阻器和迟滞电阻器的建议值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    TLV3404没有内置迟滞。 如果存在迟滞、数据表中将给出迟滞规格以及应用下的电压传递函数的2条曲线(V_L 和 V_H)。

    介于10k 至20k 之间是一个很好的起点。 上拉电阻器值取决于上拉电压以及输出的速度。 由于这是一种毫微级功率器件、您需要牢记电阻器上的压降、参见数据表中的图3、4、5。  

      

    此致!

    Michael