This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:基于 OPA836的峰值检测器

Guru**** 2406060 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372836/opa836-peak-detector-based-on-opa836

器件型号:OPA836

工具与软件:

大家好!

我正在使用 OPA836、需要设计峰值检测器。 我将使用最简单的电路进行仿真、如下图所示。

OPA836针对峰值检测电路的一些特性:

  • 压摆率= 560V/μs μ s
  • Voffset =∓65μV μ V

两幅图之间的区别仅在于输入电压的失调电压(因为我使用的是单个电源)。

我想检测上升时间为50ns 的信号、所以用5MHz 正弦波在1/4周期内获得上升时间。 在该频率下、XC1 = 21k。

这些电路出了什么问题? 我忘记了什么? 这是最简单的峰值检测器电路、但基于 OPA836、我无法使其工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adelson:

    我无法重现仿真中看到的问题;但是、需要考虑的一个问题是与电容器串联的100Meg 电阻器。 该模型考虑了纳安级 Ib。 这个大电阻器将与该偏置电流相互作用、可能影响此处的结果。 我会使用大约100k 的值、并相应地调整电容器。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100Meg 电阻器与 C1并联、对吧? 此电阻对改变输入信号失调电压有什么影响?

    我已经附加了仿真文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Sim.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adelson:

    是的、100Meg 并联。 您能否解释一下改变输入信号偏移的含义? 此电阻器的问题在于输入偏置电流相互作用、它会影响电路的偏置电压。 很遗憾,我无法打开您的文件,因为我们未获得使用 LTSpice 的许可。

    此致、

    Ignacio