This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:为什么此芯片的视频信号最低电源电压需要6V?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373497/lmh6574-why-does-this-chip-need-6v-min-supply-voltage-for-video-signal

器件型号:LMH6574

工具与软件:

我想使用该4:1视频多路复用器芯片来生成 tri 电平同步信号以同步锁定摄像机、因此我只需要为3个输入提供3个电压电平:0V、0.3V 和0.6V、然后在正确的时间驱动地址引脚 A0和 A1、从而在输出上生成正确的 V 和 H 同步时序以在高达60FPS 的任何帧速率同步锁定摄像机。 (摄像机具有1920x1080分辨率的3G SDI 输出、但它通过模拟 tri 电平同步进行触发。)

由于标准复合视频信号的电压约为1V p-p,其输出仍然与交流耦合使用(1uF 或更大的串联电容),为什么芯片需要最低6V 的电源(v+=3V 和 V-=-3V)呢?

BTW、Analog Devices 还有一个电源类似的4:1多路复用器 AD8184。

我们通过调试了解为什么这些芯片无法使用仅3.3V 的单极电源进行设计、因为为此、添加-3.3V 的负电源非常困难。

这是 tri 电平同步信号(来自 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Tri_Level_Sync.JPG)

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX4311是一个类似的多路复用器、可以提供单个5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    内部架构定义了6V 的最小电源要求、以适当地偏置晶体管。 如第8.1节中重点介绍的那样、该器件确实具有以6V 单电源供电运行的选项。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的回答、因为我在阅读数据表时不知何故错过了"单电源或分离电源的配置都是可能的"一句。 也许它应该在数据表开头的特性部分包含该句子、以提高可见性。

    此外、为什么它不包含 Vs=6V 的电气特性、因为下面显示了+/-3.3V 和+/-5V 的电气特性?

    如果器件采用双电源和单电源时性能相同、为什么有用户选择使用双电源、而双电源的元件更多(数据表未表征单电源的性能)?

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    该数据表以及许多其他主要在双电源配置下表征器件、尽管该器件能够在单电源配置下工作。 一些目标应用为0V 至3.3V 电压的器件将突出显示从单电源配置捕获的数据。 这 是一款较旧的器件、因此很难说出对数据表中突出显示的配置的注意事项、但正如您提到的、如果配置一个电源、器件将在相同的线路上运行。

    此致、

    Ignacio